This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:DP++转 DP 和 HDMI 转换

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031449/sn75dp130-dp-to-dp-and-hdmi-conversion

器件型号:SN75DP130

您好!

  我能不能得到任何具有与 SN75DP130类似属性、工作温度为-40至85 C 的 IC

我需要一个转接驱动器、该转接驱动器可在工业工作温度范围内将双模式显示转换为 DP 或 HDMI。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有能够支持-40至85°C 的解决方案。

    谢谢

    David