This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:数据表说明中的问题。

Guru**** 2923340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031596/tusb8020b-questions-from-datasheet-description

器件型号:TUSB8020B

您好!

我的客户有以下几个问题。  请为我们提供支持?

*1. 当所有寄存器值与默认值一同使用时、2引脚:SCL/SMBCLK、3引脚:SDA/SMBDAT、22引脚:SMBUSz/SS_DN2是否"打开"

*2、在8.5.1.11器件配置寄存器2 (偏移= Ah)之后、每个表上都没有复位值 是图 xx 中列出的值。 电阻器偏移 xh 复位值?

*3. "图 xx 中列出的寄存器值。 电阻器偏移 xh"显示"X" 表示 X 的含义? 例如、图10中的1:0位。 寄存器偏移7h 为 X

*4. 0Xh 中的 X 作为表11中的复位值意味着什么?   其他表可能具有类似的表示法。

*5. 在"8.5.1.6器件配置寄存器(偏移= 5h)[复位= 1Xh]"上 、bit_5启用/禁用 U1/U2。  U1/U2是什么意思?

*6. 在"8.5.1.8器件可移动配置寄存器(偏移= 7h)[复位= 0Xh]"上 什么决定了器件是否可以移除?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下在线回答:

    *1. 当 所有寄存器值与默认值一同使用时、2引脚:SCL/SMBCLK、3引脚:SDA/SMBDAT、22引脚:SMBUSz/SS_DN2 是否"打开"

    [JMMN]是的、如果不使用 SMBus 或 I2C、则将这些引脚保持断开状态。

    *2、在 8.5.1.11器件配置寄存器2 (偏移= Ah)之后 、每个表上都没有复位值。   是图  xx 中列出的值。  电阻器偏移 xh 复位值?

    [JMMN] 并非每个寄存器都有一个设置值、UUID 和序列号对于每个器件都是唯一的。   在其他寄存器中、默认值显示在图表中、而在位描述中省略。

    *3.  "图  xx 中列出的寄存器值。  电阻器偏移 xh" 显示"X"  表示 X 的含义? 例如、图10中的1:0位。 寄存器偏移7h 为 X

    [JMMN] X 表示默认寄存器值可能会因引脚配置而异。

    *4.  0Xh 中的 X 作为表11中的复位值意味着什么?    其他表可能具有类似的表示法。

    [JMMN] X 表示默认寄存器值可能会因引脚配置而异。

    *5. 在"8.5.1.6器件配置寄存器(偏移= 5h)[复位= 1Xh]"上 、bit_5启用/禁用 U1/U2。  U1/U2是什么意思?

    [JMMN] U1/U2是 中间 USB 3.x 电源状态。

    *6. 在"8.5.1.8器件可移动配置寄存器(偏移= 7h)[复位= 0Xh]"上、  什么决定了器件是否可以移除?

    [JMMN]这确定 集线器的下行端口是否报告其连接的器件是永久连接的或可拆卸的。

    此致、

    JMMN