This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:原理图

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031494/max3221e-schematic

器件型号:MAX3221E

大家好、

我的客户使用 MAX3221E 完成从 RS422到 TLL 到 RS232的转换。

下面是原理图、您能帮您回顾一下并提出建议吗?

谢谢你。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    应用的数据速率和通信距离是多少? 与上拉或下拉相比、在 RS422的 RX 端接更重要(器件集成了失效防护功能)。 原理图的其余部分对我来说很好。 BTW、您可以参考此 TI 设计以实现类似的功能。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduei7/tiduei7.pdf