This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822IRHBR 的替代产品

Guru**** 2927410 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031558/dp83822i-replacement-of-dp83822irhbr

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: DP83822H

您好!

我的客户设计了"DP83822IRHBR"以太网收发器、但 在 TI 库存和分销商处找不到该收发器。  

因此、我正在寻找具有相同尺寸和功能的替代产品。

是否有任何其他替代产品、而不对布局进行任何修改、并为我提供相同的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY 很快、  

    感谢您的查询、很抱歉不可用。

    我们有 DP83822I、DP83822H 以及具有光纤的 IF 和 HF。

    根据可用性、您可以考虑使用这些设备、但您可能不需要光纤选项。

    此致、

    Sreenivasa