This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:转换 GPIO 信号

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031266/pca9306-translating-gpio-signals

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

大家好、

对于来自编码器的10kHz 范围内的两个 GPIO 信号、我们计划使用 PCA9306进行1.8V 至5V 的电平转换。 根据数据表、应该可以这样做。 只是想仔细检查我们是否缺少任何东西、以及是否有我们需要注意的特定于 I2C 的东西。 正在遵循200kOhm 电阻器的要求。

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 输出为漏极开路、因此您需要上拉电阻。

    SN74LVC2T45将变得更简单、更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的确认。 这对我们有所帮助。

    此致

    Lutz