This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:让我知道如何从外部进入编程模式。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030705/tusb8041-let-me-know-how-to-externally-entering-programming-mode

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TUSB8040

尊敬的 TI 专家:

我们使用的是外部 EEPROM。 如果 EEPROM 编程错误、我们需要重写数据。

用户指南包含以下语句:(TUSB8040 EEPROM 编程)

"有关外部进入编程模式的说明、请参阅 TUSB8040数据表。"  

但我们在数据表中找不到外部进入编程模式。

您能告诉我如何从外部进入编程模式吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    如果驱动程序仍然连接在 USB 2.0,则应能够强制将其加载到集线器上。  如果需要、我可以发送有关这方面的说明。

    EEPROM 是否损坏?

    这是 TUSB8041还是 TUSB8040器件?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的支持。

    当 VID/PID 的值不正确时、我们希望重新写入正确的值。

    器件名称是 TUSB4041。

    请告诉我如何强制加载。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的朋友的请求、我将向您发送说明。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我已接受您的朋友请求。  

    谢谢。