请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 团队好、希望得到您的帮助。
在设计使用 DP83869HM PHY 的以太网接口时。 我们对 VDDA2P5 (2.5V)、VDDA1P1 (1.1V)和 VDDIO 的电压定序有疑问。
根据数据表图-115、1.1V 和2.5V,两个电源轨都连接在一起(1.1V 和2.5V -> VDDIO)。
我是否可以具有以下任何电压定序:
1.1V -> 2.5V -> VDDIO
2.5V -> 1.1V -> VDDIO
3. VDDIO -> 1.1V 或2.5V
根据数据表,我知道 VDDIO 应该在1.1V 和2.5V (1.1V 和2.5V -> VDDIO)之后出现。 请告诉我、对于1.1V 和2.5V、需要遵循任何顺序。
非常感谢。
-Mark