This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:电源定序

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031395/dp83869hm-power-sequencing

器件型号:DP83869HM

团队好、希望得到您的帮助。

在设计使用 DP83869HM PHY 的以太网接口时。 我们对 VDDA2P5 (2.5V)、VDDA1P1 (1.1V)和 VDDIO 的电压定序有疑问。

根据数据表图-115、1.1V 和2.5V,两个电源轨都连接在一起(1.1V 和2.5V -> VDDIO)。  

我是否可以具有以下任何电压定序:  

1.1V -> 2.5V -> VDDIO

2.5V -> 1.1V -> VDDIO

3. VDDIO -> 1.1V 或2.5V

根据数据表,我知道 VDDIO 应该在1.1V 和2.5V (1.1V 和2.5V -> VDDIO)之后出现。  请告诉我、对于1.1V 和2.5V、需要遵循任何顺序。

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    只要所有电源在第一个电源的50ms 内加电、并且 VDDIO 是最后一个加电电源、器件就可以使用选项1和2。  

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。