This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101EVM:没有来自 INT &amp 的信号;CLK 端口

Guru**** 2811715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031154/tpic8101evm-no-signal-from-int-clk-port

器件型号:TPIC8101EVM

大家好、我在以下情况下遇到了同样的问题

https://e2e.ti.com/search?q=TPIC8101EVM&category=forum

简而言之、INT 和 CLK 信号 不会输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youngbong、

    我能够找到此 EVM 所需的固件更新、您搜索的其他线程中引用了该更新。  我已经向您发送了一个朋友请求、以便我们可以通过电子邮件进行连接、我可以更直接地分享。

    谢谢、

    Scott