This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:ESD 测试后引脚 LCR 波动范围(断电模式)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031319/tpd1e05u06-q1-pin-lcr-fluctuate-range-after-esd-test-power-down-mode

器件型号:TPD1E05U06-Q1

尊敬的团队:

我的客户将此器件用于 USB 2.0接口。 H3和 H4是两个 USB 引脚。 汽车 OEM 要求他们需要在 ESD 测试(断电模式)之前和之后测试 USB 信号引脚的 LCR  、然后确保差异小于10%。 但我们的器件无法满足10%的要求。 我想与您确认10%的要求是否合理。 我们是否进行过这样的测试? 我们是否有 LCD 波动的范围?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您能否说明这两个表显示的内容? 按照我的读取方式、H3和 H4很可能是 USB 端口上的 D+和 D-引脚、您的客户正在比较其板上 D+和 D-线路的 LCR 值。 顶部表是 ESD 测试之前的测量值,底部表是 ESD 测试之后的测量值。 我假设这两条线路都有一条并联的 TPD1E05U06-Q1。  此外、您的表似乎仅比较两行之间的差异两次。 它不测量 ESD 测试对线路的影响。  我的假设和解释是否正确?  

    如果是、TPD1E05U06-Q1不会导致这种剧烈的移位。 它影响的唯一因素是电容。 即使这样、该器件的电容也仅为0.42pF、远低于表中的 UF 值。 这种变化很可能是由电路板布局或 USB 收发器或转接驱动器等下游电路引起的。  

    对于10%的 LCR 要求、我不熟悉 典型裕度是多少、因为我们的器件不会影响电感或电阻。 这看起来更像是板级/系统级测试、而不是器件级测试。  

    此致、

    Matt Smith