This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:有关 TCAN4551-Q1的问题

Guru**** 1986165 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031120/tcan4551-q1-question-about-tcan4551-q1

器件型号:TCAN4551-Q1

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我在设计中使用了 TCAN4551-Q1。
图106中有9条线路连接到 MCU。 数据表的典型 CAN 应用。
但我的 MCU 的 GPIO 没有空端子
GPO1、GPO2、nINT、nWKRQ。 是否可以不进行连接?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、  

    此主题具有类似的问题、并提供了一些更多信息。  

    我将在这里总结: 基本器件功能需要 SPI 引脚(SCLK、SDI、SDO 和 NCS)。 nINT 输出允许 CAN 流量和其他事件的基于中断的指示、而不是通过 SPI 轮询中断状态。 nWKRQ、GPO1和 GPO2是类似的输出、可将调解信息传递给 MCU、但也可通过 SPI 获取此信息。 RST 线路的使用将取决于您自己的系统需求。  

    简而言之、是的。 排除列出的引脚仍可实现器件的基本功能。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

x 出现错误。请重试或与管理员联系。