This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:关于 SN75LVPE802信号方向

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031133/sn75lvpe802-about-sn75lvpe802-signals-direction

器件型号:SN75LVPE802

您好!

 关于 SN75LVPE802信号方向:

为什么 TX1P、TX1N 不与器件的 RX 引脚?连接

RX2P、RX2Nn‘t  连接器件的 TX 引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    在此图中、应交换器件 TX 和 RX 符号。 请遵循引脚功能表符号/引脚分配。

    此致、、Nasser