This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:有关 i2c 和 SMBus 模式的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B-Q1, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031296/tusb8020b-q1-questions-about-i2c-and-smbus-mode

器件型号:TUSB8020B-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

大家好、

我的客户正在使用 我们的 TUSB8020B-Q1、他们对 i2c 和 SMBus 模式应用有一些疑问、您能不能就此提供意见?

在数据表中、该芯片可配置为 i2c 和 SMBus 模式。

  1. 如果我们需要在启用 i2c 的情况下在 EEPROM 上进行配置、您能否提供配置以便我们启动此芯片?
  2. 如果我们将芯片设置为 SMBus 模式、是否有任何适用于 TUSB8020B (SMBus 模式)的参考 Linux 驱动程序

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是 的、我们可以提供 EEPROM 编程工具和示例文件。

    我们没有用于 TUSB8020B 的任何 Linux 驱动程序、SMBus 通常由系统中的微控制器控制。

    集线器运行不需要 EEPROM 或 SMBus、只能通过引脚配置进行设置。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复!

    那么,如何获取  EEPROM 编程工具和示例文件?

    或者您可以通过我的电子邮件将其发送给我吗?
    kai.lai@ti.com

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在 E2E 上接受我的朋友申请、我将与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

    已接受!

    很高兴认识你!