This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:功耗问题

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031145/tusb2e22-power-consumption-questions

器件型号:TUSB2E22

您好!

我们是否有关于 不同工作状态的电源电流信息?例如、在 内部 LDO 禁用或启用的条件下、电源电流是多少?  ,,发现功耗更高、1.8V μ A 时电源电流为100mA、3.3V 时电源电流为180mA、结温达到70度、这种高电流似乎异常。 但它的数据表中没有电流信息可供参考、您能否提供电流参数?

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    请接受我的朋友直接发送消息的请求。

    此致、

    JMMN