This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:关于 TUSB8043A 的兼容模式转换

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030745/tusb8043a-about-the-compliance-mode-transition-of-tusb8043a

器件型号:TUSB8043A

我在以下条件下测试了 USB3.2、

但没有输出测试信号。

1:DTU 已打开,如果 DTU 是外围设备,则 Vbus 由 USB 连接器提供。

2:DTU 的 Tx 线路上存在一个除法(50欧姆)。

3:连接伙伴不响应 DTU 传输的 LFPS 信号,并且超时。

此过程是否正确?

谢谢

高田弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takada-San、您好!

    USB 3.1规范中增加了一项更改、阻止集线器的下行端口进入合规模式、除非它们从 USB 主机接收命令以使其能够进入合规模式。  要生成此命令、可 从 USB-IF 下载 XHSTT 工具、并将其安装在 USB 主机上、用于生成此命令。

    此致、

    JMMN