This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:PPS 模式。 使用 TPS55288的灌电流和拉电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030981/tps65987d-pps-mode-sink-and-source-using-tps55288

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS55288

您好!

在我们的应用中、我们有内部电池、我们希望使用 USB-C PPS 模式进行充电。 我们还可以选择通过此电池(或外部电源)为连接到产品的接收器供电。 为此、我们提供了一个可用作 PPS 电源的 TPS55288。

在查看 TRM 时,只有一个位提到 PPS 模式([1]页54,第23位)。

查看 PD 3.0 [2]文档、我们需要在通信中保持活动状态、以使 PPS 保持"活动"([2] 6.619.1)。

在对文件进行第一次研究之后,我似乎缺少信息。

例如,我看不到执行 PD 消息的选项,如 “GET_PSP_Status”([1] pg 169)。 是否有办法使用 MBWr 命令([2] pg 158)执行此操作?

当作为接收设备运行时,我可以想象一种方法,首先写入寄存器0x37,然后发出一个 Aneg 命令[1]页152)。 但是、我们需要 PPS 以电压模式运行、并且0x37仅包含电流和功率字段。

当作为源运行时、我可以想象我们会收到一个中断事件(新的 RDO)、我们需要通过使用正确的设置配置 TPS55288来处理该事件。

我希望 PD 控制器监控电流和电压设置、并在物理电平(电流、电压)超出限制时断开连接。 但是、我找不到任何设置级别和计时的方法。

是否有人对此用例有过经验或了解更多信息?

此致、

标记

参考文档

[1] SLVUBH2B

[2] USB 电力输送规范修订版3.0、版本2.0 + ECNS、2020年2月7日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    遗憾的是、此器件不支持 PPS。 您的项目的应用是什么?

    谢谢、

    哈里