This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:有关端接电阻设置的问题

Guru**** 2760745 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010010, DP83867IR, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025845/dp83867ir-question-about-termination-resistor-setup

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:TIDA-010010AM5728

大家好、我的客户对 MAC 和该 PHY 之间 RGMII 接口中的端接电阻器有些困惑。

 大多数 PHY 建议添加与所有12条接口线路串联的终端电阻器。

数据表 未进行澄清、但本参考设计应用手册(https://www.ti.com/tool/TIDA-010010)进行了说明、但有以下冲突:

 

RGMII MAC 接收信号/PHY 发送信号

    • ENET1_RGMII_RXD[0...3]
    • ENET1_RGMII_RX_CTL
    • ENET1_RGMII_RX_CLK (SOM 引脚排列中的 RXC)
  1. 从 DP83867的相关参考设计:TI Designs:TIDA-010010,第7页,“DP83867IR 在 RXD 数据线路中集成了端接电阻器,它们是 RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3, RX_CLK 和 RX_CTRL。 因此,无需在 DP83867IR 和[参考板处理器]之间的 PCB 上添加外部线路驱动器电阻器”
  2. 很好。 这似乎很清楚。

RGMII MAC 发送信号/PHY 接收信号

    • ENET1_RGMII_TXD[0...3]
    • ENET1_RGMII_TX_CTL
    • ENET1_RGMII_TX_CLK (SOM 引脚排列中的 TXC)

 

  1. 从 DP83867的相关参考设计:TI Designs:TIDA-010010,第8页,“TXD 数据线,即 TX_D0、TX_D1、TX_D2、TX_D3, TX_CLK 和 TX_CTRL 在 DP83867IR 和 AM5728之间增加了22 Ω 的线路驱动器电阻器。 好的、这似乎表明他们必须将它们放置在 PHY 外部的设计上。
  2. 但 DP83867的第9页的表2相关参考设计:TI Designs:TIDA-010010中的“RGMII TX 端接电阻器;集成 DP83867”是否为拼写错误? 表中是否打算显示 RGMII RX 端接电阻器?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    RX 和 TX 线路的端接电阻器都集成在867中。 在 TX 线路上添加22欧姆电阻器是 AM5728处理器的要求、而不是 PHY 的要求。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    一段时间后、我没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。