This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:快速下行链路模式与正常模式

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030690/tlk110-fast-link-down-mode-vs-normal

器件型号:TLK110

大家好、

TLK110支持快速下行链路模式。 在此模式下,T1窗口被缩短,在大多数情况下小于10μs μ s。 在此期间、允许使用多个标准来生成链路丢失事件并丢弃链路。
如果单独禁用四个设置项、会发生什么情况?
如果您将其设置为关闭、我认为每个检测操作都将不同。
您能告诉我错误检测周期和错误计数阈值是如何变化的?

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    请参阅以下寄存器和部分、其中介绍了如何使用/禁用4个快速下行链路模式功能。

    如果数据表中没有对错误检测周期和错误计数阈值的影响、则我们没有该信息。  

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。