This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:自举配置的 PU/PD 电阻值

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030109/dp83822if-pu-pd-resistor-value-for-strap-configuration

器件型号:DP83822IF

您好!

 

我的客户对自举配置的电阻值有疑问。

 

它们需要将 COL 引脚(下拉引脚)设置为 Mod4、并将 RXD0引脚(上拉引脚)设置为 MODE1。

数据表建议使用2.49k Ω 上拉电阻器将下拉引脚设置为模式4。

并且还建议使用1.96K Ω 下拉电阻器将上拉引脚设置为 MODE1。

 

另一方面、数据表还在表8-9中描述了每种模式的 Vmax/VTYP/Vmin 值。

要将引脚设置为 Mode4、超过0.694 x VDDIO 正常

要将引脚设置为模式1、在0.098 x VDDIO 下正常。

 

然后他们有疑问。

虽然数据表建议上拉电阻使用2.49k Ω、下拉电阻使用1.96k Ω、但它们是否可以更改为其他电阻值、如1k Ω?

即使使用1千欧、也可以保持表8-9 Vmax 和 Vmin。

 

是否还可以接受任何电阻器值以保持表8-9?

 

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    只要 您的分压 电压在指定的电压范围内、就可以了。 我们仍然建议 您考虑内部电阻和自举电阻的容差。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    感谢您的支持。
    我还有一个问题。
    如果使用与数据表建议值不同的 PD/PU 电阻器、如1K 欧姆、 是否有可能影响引脚功能?  

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    他们尝试使用哪种价值?

    电阻应为 1%、PU 和 PD 也不应太低。  

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    它们希望使用1k 欧姆。

    此致、
    OBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    使用1千欧的上拉/下拉应该是可以的。

    我们建议使用 IBIS 仿真来确保良好的信号完整性。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。