您好!
我的客户对自举配置的电阻值有疑问。
它们需要将 COL 引脚(下拉引脚)设置为 Mod4、并将 RXD0引脚(上拉引脚)设置为 MODE1。
数据表建议使用2.49k Ω 上拉电阻器将下拉引脚设置为模式4。
并且还建议使用1.96K Ω 下拉电阻器将上拉引脚设置为 MODE1。
另一方面、数据表还在表8-9中描述了每种模式的 Vmax/VTYP/Vmin 值。
要将引脚设置为 Mode4、超过0.694 x VDDIO 正常
要将引脚设置为模式1、在0.098 x VDDIO 下正常。
然后他们有疑问。
虽然数据表建议上拉电阻使用2.49k Ω、下拉电阻使用1.96k Ω、但它们是否可以更改为其他电阻值、如1k Ω?
即使使用1千欧、也可以保持表8-9 Vmax 和 Vmin。
是否还可以接受任何电阻器值以保持表8-9?
此致、
OBA