This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:I2C 引脚的总线电容

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030903/lmh0397-bus-capacitance-of-i2c-pins

器件型号:LMH0397

您好!

我正在电路板上使用3G SDI 输入和输出接口。 我将在电路板上使用16个 LMH0397器件。 我将使用单个 I2C 总线来控制这些 IC。 我不确定总线电容是否会超过400pF。 我是否可以知道 LMH0397 IC 中 I2C 数据和时钟线的引脚电容。 以便我可以计算最大总线电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDA 或 SCL 的典型负载电容小于5pF。  您可以为他的分析使用5pF 加上一些裕度、如25%(例如7pF)。 因此、我们16个器件产生的总电容最大为84pF。

    此致、、Nasser