This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0050:标准

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030788/lmh0050-sque

器件型号:LMH0050

您好!

LMH0050的传播延迟时间在系统(板)通电/断电时发生变化。 现在更改的值(Max_delay 减去 min_delay) 最大为13ns。

我希望在通电/断电时、延迟会得到解决。  

传播延迟是指 LMH0050的 TXIN[4:0]到 TXOUT 之间的延迟。

这种情况是否正常? 我不认为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH0050时钟频率为149MHz。 在这个时钟速率下、每周期7ns、13ns 是合理的。 请注意、数据表中注明的典型延迟是从输入到输出-与断电/通电相关的注释。  

    此致、、Nasser