This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:TUSB1002A 应用问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029823/tusb1002a-tusb1002a-application-problems

器件型号:TUSB1002A

您好、先生、

 我们客户的笔记本项目之一、由于 SS USB 电缆的设计太长、通过 FPC 连接 小型电路板。 现在遇到以下问题:

使用 USB3.0端口(在小型电路板上、通过 FPC 连接到主板)下载时、使用一些不良的 USB 电缆会导致异常中断、并且只有少数 USB 电缆正常。 眼图测试的结果也失败、但传输文件时没有问题。  

实际情况如下:

我们模拟了从 SOC 到主板上 EMI 器件的接线、插入损耗为-7.5dB。 由于缺少数据、FPC 和小型电路板的插入损耗无法进行仿真、但估计 约为-10dB。

因此、我们希望在 SS USB 路径中添加一个 USB 转接驱动器来解决此问题。 我们的想法是在主板上的连接器(上面的位置1)附近添加 TUSB1002A、以查看它是否可以解决下载问题。 如果没有、请在小型电路板上添加另一个。

原理方框图如下所示:

您对此问题有什么好的建议吗?  我们设计了原理图、我可以通过电子邮件将其发送给您、 以检查是否存在任何问题。

谢谢、

 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina:

        什么是 ANX7447、它在哪里?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请参阅以下原理图。

    e2e.ti.com/.../Re_2D00_deiver--review_2D00_0824.pdf

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina:

      如果 TUSB1002A 被放置在位置1。 TUSB1002A 可补偿7.5dB 的布线损耗、主机天疱仅可补偿3dB 的10dB 柔性电缆损耗。  因此、剩余的总损耗约为7dB、略符合 USB3.2 Tx 规格8.5db。 如果电缆损耗大于10dB。 该损耗将不符合规格、并且可能无法通过合规性测试。

    Regadrs、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的建议。 关于原理图设计、我有以下问题:

    我是否需要在转接驱动器测量侧添加交流耦合电容器?  我了解到 TUSB100A 的参考设计添加了它们。

    我的原理图设计:

    参考设计:

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在 TX1P/1N、RX2P/2N 上添加0.1uf、添加0.33uf 或无电容。