Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
您好、先生、
我们客户的笔记本项目之一、由于 SS USB 电缆的设计太长、通过 FPC 连接 小型电路板。 现在遇到以下问题:
使用 USB3.0端口(在小型电路板上、通过 FPC 连接到主板)下载时、使用一些不良的 USB 电缆会导致异常中断、并且只有少数 USB 电缆正常。 眼图测试的结果也失败、但传输文件时没有问题。
实际情况如下:

我们模拟了从 SOC 到主板上 EMI 器件的接线、插入损耗为-7.5dB。 由于缺少数据、FPC 和小型电路板的插入损耗无法进行仿真、但估计 约为-10dB。
因此、我们希望在 SS USB 路径中添加一个 USB 转接驱动器来解决此问题。 我们的想法是在主板上的连接器(上面的位置1)附近添加 TUSB1002A、以查看它是否可以解决下载问题。 如果没有、请在小型电路板上添加另一个。
原理方框图如下所示:

您对此问题有什么好的建议吗? 我们设计了原理图、我可以通过电子邮件将其发送给您、 以检查是否存在任何问题。
谢谢、
此致