This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:中断信号(最小宽度)检测和 PWM 信号

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030928/tca9554a-interrupt-signal-minimum-width-detection-and-pwm-signal

器件型号:TCA9554A

您好!

我们有来自 BMS IC 的256us 中断信号(发生中断时、该信号默认为高电平、它将发送256us 低电平脉冲)到 TCA9554A。

  我们能否检测到该信号、并提供  有关中断信号可以检测到的最短时间的信息。

2.如果我用于 PWM 信号生成(GPIO 低电平和高电平)、那么在标准和快速模式下使用 I2C 时、可以生成的最大频率信号是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µs 中断时间可能为4 μ s。

    输出频率完全取决于发送 μ I²C 命令的速度。 µs 您在流中持续发送输出端口值、您可以每9位获得一个新的输出值、即在快速模式下每22.5 μ s 获得一个新的输出值。 对于 PWM 而言、这通常不够快。