This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046A-Q1:CAN 阻抗

Guru**** 2543280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030355/tcan1046a-q1-can-impedance

器件型号:TCAN1046A-Q1

我们是否需要控制 CAN 总线布线的阻抗? 如果是,阻抗值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viny、

    建议将阻抗匹配到60欧姆、因为这就是预期的 CAN 总线阻抗。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    它是单端60欧姆吗? 在一些文章中、我发现了120欧姆的差分电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viny、

    正确、在 CAN 总线上、总线两端 CANH 和 CANL 之间将有120欧姆的终端电阻器、由于两个电阻器并联、因此总线总线阻抗总阻抗总阻抗总阻抗为60欧姆。

    此致、

    Eric Hackett