This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:EVM 未在"ALP&quot 中识别。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029585/ds90ub949-q1-evm-is-not-recognized-in-alp

器件型号:DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

"EVM 未在"ALP"中识别。

步骤1. "ALP"未识别。
步骤2. 我检查了"设备管理器"中是否未识别 USB。 (也检查 USB 端口)
步骤3. 电路板通常已连接。
步骤4. 我尝试通过安装您回答的 MSP430来更新固件、但它显示"未连接任何器件"。
步骤5. 如果您按住 S3按钮、设备管理器中会显示"Unknown USB device (device descriptor request failed")(未知的 USB 设备(设备描述符请求失败))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    >>>步骤4. 我尝试通过安装您回答的 MSP430来更新固件、但它显示"未连接任何器件"。

    >>>步骤5。 如果您按住 S3按钮、设备管理器中会显示"Unknown USB device (device descriptor request failed")(未知的 USB 设备(设备描述符请求失败))。

    您能否按以下方式尝试:"按住 S3按钮、然后卸下并重新连接12V 电源(J36)。 您应该进入固件更新模式、如下所示

    然后选择"Select Firmware"并浏览至所需位置

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\Drivers\i2c_controllers/usb2ane\Firmware

    您将看到一个文件"USB2ANY_2_7_0_0.txt"。 使用它来重新编程。

    需要检查的其他事项有:

    a)确保您从 TI.com 安装了最新的 ALP 框架和 ALP-PROFIT-UPDATE (v10)  

    https://www.ti.com/tool/ALP

    b)另请检查以下链接、并确保 EVM 上的所有跳线和开关均已正确配置

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814296/ds90ub949-q1-analogue-launchpad-not-recognizing-ds90ub949-q1-evm?

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的帮助请参阅。

    准确地进行故障排除。