This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:928用户指南中的原理图可能会出现故障

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029805/ds90ub928qevm-the-schematic-diagram-in-user-s-guide-of-928-may-have-faults

器件型号:DS90UB928QEVM

您好!

下图是  用户指南中的928原理图、其中显示了输入电压为5V。 但是、EVM 输入为12V。  功率器件的原理图与927相同。 请为 我们提供928EVM 的正确原理图吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cathy、

    我认为原理图过时了。 所附为928的正确原理图。

    e2e.ti.com/.../2577.SV600901B_5F00_Schematic.pdf

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复、但发送给我的原理图似乎是924。  

    此致、

    卡西