This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:板尺寸和安装孔位置

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-S-EVM, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028566/dp83867ergz-s-evm-boardsize-and-mounting-hole-location

器件型号:DP83867ERGZ-S-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83867E

您好!

你好。

我们的客户针对 DP83867ERGZ-S-EVM 提出了以下请求。 您能帮助我们提供此信息吗? 谢谢你。

"我正在查找有关以下产品 DP83867E SGMII EVM 的信息。 特别是尺寸和安装孔位置。 如果您有 CAD 数据(步骤文件)来支持这一点、那将会很棒!
我正在尝试对该电路板进行机械封装、但我找不到有关其物理尺寸的任何信息。 我目前已有您的用户指南、但它不会向我显示有关其大小的任何详细信息。"

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如果客户已经拥有电路板、他们能否在电路板本身上进行物理测量? 我还会查找布局文件、但可能是物理测量速度会更快。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    遗憾的是、他们尚未收到 EVM。 如果您能提供所需的详细信息、这将非常有帮助。 谢谢你。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    是的、我还在跟进以找到 所需的文件。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SV601214C_5F00_PCB.pdf

    此布局文件的第11页和第12页包含客户要查找的信息。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    不过、感谢您提供该文档、它不包含孔位置。

    您能提供准确的位置吗? 谢谢你。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您可以在电子邮件中对我执行 ping 操作吗? 我将使用板级配置文件回复。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    你好。

    我刚刚收到了我们客户的反馈、很遗憾、他们无法打开提供的文件、我也无法打开 您能否向我们提供孔的数字尺寸及其间距? 有可能吗? 感谢你的帮助。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我还与您共享了光绘文件。 网上有免费的观众。 您可以建议使用以下选项:  

    https://www.pentalogix.com/t/software-products/viewmate

    客户最好检查所有必需的尺寸。

    --

    此致、

    Vikram