This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171RGZEVM:EYESCAN 结果是 TMDS171的输入吗? 还是输出?

Guru**** 2917650 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171RGZEVM, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030347/tmds171rgzevm-is-the-eyescan-result-an-input-for-tmds171-or-is-it-an-output

器件型号:TMDS171RGZEVM
主题中讨论的其他器件: TMDS171

你(们)好

我有疑问。
我计划使用 EYESCAN 来检查 TMDS171RGZEVM 中 TMDS 的眼图。

EYESCAN 显示的结果是 TMDS171的输入模式吗? 还是输出模式?

谢谢你。

Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San

    EYESCAN 提供 TMDS171输入的眼图扫描。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    感谢您的快速响应。

    是否有数据表对它们进行了说明?
    谢谢。

    Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San

    我们提供了 EyeScan 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/sluubk2/sluubk2.pdf

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    感谢您共享该文档。
    我将对此进行检查。

    非常感谢。

    Naoki