This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:Vcc 和负载变化时的差分输出电流值。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028838/sn65hvd3082e-the-differential-output-current-value-when-vcc-and-load-changes

器件型号:SN65HVD3082E

尊敬的专家:

我的客户希望获得 Vcc 变化时的差分输出电流值图。

数据表 P.8图6-5. 驱动器差分输出电压与驱动器输出电流间的关系仅描述 Vcc = 5V。


他们需要一个具有 Vcc = 5.5V 和4.5V 时特性的图。

显示了其他公司的图表供参考。(其他制造商的产品)

如果可能的话、除了 Vcc = 4V 时还有数据的话、这将是很好的。

他们正在研究差分输出电流变化和 Vcc。  

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    差分输出电流是差分输出电压除以负载电阻 VOD/RL。 无论 VCC 如何、它都取决于 VOD 电压、VCC 将限制差分电压输出范围、但它不会直接影响差分输出电流。  

    这有道理吗?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    我知道差分输出电流与 VOD/RL 有关。

    我将与客户分享这些信息。

    此外、您是否还有上面列出的任何其他图。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、

    我不认为我们有一个类似的图、其中包含现成可用的多个电源电压和负载电阻。 但同样、该图只是将 VOD/RL = IO 可视化。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    我知道没有多个电源电压和负载电阻图。

    我将要求  客户 考虑 VOD/RL。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一