This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:故障安全时输出低电平- LVDS Rx

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029845/ds90lv048a-output-low-on-fail-safe---lvds-rx

器件型号:DS90LV048A

您好!

我们在 点对点应用中使用 LVDS 接收器 DS90LV048A、并需要在拔下输入时具有低输出(差分输入端接在接收器旁边的100R 电阻)。

在数据表中的"失效防护特性"标题下、显示 :"接收器的内部失效防护电路设计为提供或灌入少量电流"。

您是否知道该电流的值、或者更好地了解内部上拉和下拉电阻器的值? 我是说 R1和 R3、但在 IC 内部:

考虑到这一点、我认为可以计算外部上拉和下拉电阻器的值、以便在差分输入为0V 时使输出变为低电平。

此致、

圣地亚哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥

    如果您查看数据表中的表1、真值表、则必须主动驱动输入、使 VID <-0.1V、以便输出为低电平。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、感谢您的回答

    是的、当然、我们必须驱动输入以更改失效防护输出。

    但电阻器的选择取决于所需的偏置电流、 该值必须很小(驱动器连接时小于 LVDS 信号的3mA 电流、因此不会影响 LVDS 信号)、但不能小于内部失效防护偏置(因为内部失效防护将比外部失效防护更强、 而添加的电阻器将产生零效应)。

    您是否有关于内部失效防护偏置电流的信息?

    此致、

    圣地亚哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥

    我没有确切的内部失效防护偏置电流信息。 但查看数据表、我们似乎有内部20mV–10mV 单端电压。 鉴于 LVDS 固有的20mV 噪声容限、我们预计 RT 为100 Ω、而 R1和 R3分别约为6.2K 和10.2K。 您还应该能够通过短接引脚或提供电流来验证这一点。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们  还没有任何 DS90LV048A 可用于测量和进行一些原型设计。

    我在数据表中找不到这一点:

    [引用 userid="58569" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029845/ds90lv048a-output-low-on-fail-safe---lvds-rx/3808794 #3808794"]我们似乎具有内部20mV–10mV 单端[/quot]

    您能否向我解释一下您是如何获得它的?

    它认为 RT 上的 VID=+35mV、因此 VTH=-35mV 和 VTL=-35mV 、如电气特性表中所示。

    因此 I (RT)=350uA、R1 =5807欧姆、R3 =3521欧姆。 R1和 R3是内部的

    这对您来说是有道理的?

    感谢你的帮助、

    圣地亚哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥

    我认为数据表中提到了10-20mV 的内部失效防护偏置电压、但我现在找不到相关信息。

    但我看不到您的计算有问题。

    谢谢

    David