This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:TUSB2E22YCGR 温度范围

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030327/tusb2e22-tusb2e22ycgr-temp-range

器件型号:TUSB2E22

尊敬的专家:

你好!

1。

 °°, °  °TUSB2E22YCGR 的数据表有2个不同的工作温度范围说明:在推荐的工作条件下为0-70 ̊ C/-20-85 ̊ C,在封装信息中为-20-85 ̊ C,OP 温度为0-70 ̊ C,请确认哪一个正确。

2.

    °在25 μ V°,,电压 Vcc 3.3V 成本18mA 电流、Vcc 1.8V 成本140mA 电流(测试数据)的条件下测试 TUSB2E22YCGR,基于计算器件温度上升最多18 μ A, 但根据测试,器件外壳温度 达到70.6°,PCB 背面甚至有60°,这是原理图和 PCB。

 's="" request.="" -="" admin="">

 TUSB2E22YCGR 安装在图3、4层所示的小型模块上,然后模块将安装在基板上,如图2、2层所示。 您能帮我检查芯片 温度过高的原因吗?

谢谢。

BR、

Leon.Liu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    功耗似乎不正确。  我将向您发送私人消息、以讨论测试条件/电路板设置。  器件不应发热。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、数据表中规定的温度范围是正确的。

    我们可以讨论直螺纹中的过热问题。

    此致、

    JMMN