This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:RST 输出端的电容器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1028-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030422/tlin1028-q1-capacitor-at-rst-output

器件型号:TLIN1028-Q1
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好、

我的客户对 TLIN1028-Q1 LIN 电缆进行了 ESD 测试。 它们的 LIN 布线没有 TVS。

当它们强制对 LIN 电缆进行 ESD 冲击时、此器件的 RST 输出将其 MCU 复位。

由于他们由于项目日程安排而无法更改 PCB、并且他们的 RST 走线有一个用于电容器的虚拟焊盘、因此他们在 RST 走线上放置了0.1uF 电容器 、从而改善了 MCU 复位现象。 即使 RST 输出稳定为低电平、它也可以通过电容器保持5V 电压。

您能否给我建议一下、他们是否可以在 RST 迹线上放置0.1uF 电容器?

如果应力过高、它们可以接受将电容减小到4700pF。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平艾-圣、

    可以在 RST 走线上放置一个0.1uF 的电容器、应力不是这里的问题。 但这只是掩盖了 ESD 冲击导致 VCC 欠压的问题。 如果 VCC 确实发生欠压、电容器将无法屏蔽、它只能屏蔽由 ESD 冲击引起的瞬态骤降。

    因此、在对引脚施加应力方面、0.1uF 是可以的、但我们需要客户知道、他们是否能够在 ESD 冲击期间从根本上屏蔽复位条件。

    此致、

    Eric Hackett