This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MQML:封装 CFN 16.

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26F31MQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029130/ds26f31mqml-pkg-cfn-16

器件型号:DS26F31MQML

你(们)好。

我迫切需要确认  我们在 TI store 购买的 DS26F31MQML CFP16封装、 该封装与机械数据 NAD0016A 图不同。

我们的 QC 检测到,两侧 的引线都是弯曲 的(引脚# 1、8、9、16),而 不是直线的,我们以前使用过这些引脚。

是否有任何 TI 专家可以确认此类问题是否与 TI 生产支持人员会面? 我们的生产线迫切需要一个评估文件来投入零件使用。  

谢谢,谢谢,谢谢!!  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、

    让我把这一点带到我们的质量团队、与您一起回来。 我理解这是一个紧迫的问题,但感谢你的耐心。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、

    我想在这里跟进、我们仍在研究这一点、我计划明天为您做出回应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、

    非常感谢您对此的耐心等待。 所见曲线是 IC 主体尺寸不正确的结果、该曲线在5月得到解决、并在6月得到实施。 6月之后购买的任何器件都将具有与旧材料匹配的校正框架。  

    客户使用弯曲引线的材料仍然可以正常工作、但它已解决、类似于数据表使用直引线显示的机械信息。

    此致、

    Eric Hackett