This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:RS485内部环回

Guru**** 2504555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030566/thvd1450-rs485-internal-loopback

器件型号:THVD1450

大家好、

快速问题、

我们的485 IC 能否实现内部环回? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此类所有半双工收发器、接收器在启用时读回总线状态。

    如果不在总线上传输、则无法实现回送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hollis、

    正如 Clemens 所说的、我们的 RS485收发器没有任何功能可以在不在 A 和 B 引脚上传输的情况下从 D->R 进行回路。 我们的一些旧版 CAN 收发器上具有类似的功能、但 RS485不具有。

    此致、

    Eric Hackett