This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:选择性唤醒

Guru**** 2926250 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030267/tcan1145evm-selective-wakeup

器件型号:TCAN1145EVM

您好!

我有一个 TCAN1145EVM 板、可配置选择性唤醒功能、但即使我将 ID 掩码设置为全部"1"、也无法通过 CAN 帧将其唤醒。 您能告诉我们原因是什么吗?

TCAN1145 ID 滤波器设置为0x102、ID 掩码设置为0x7FF、波特率设置为500kHz。 SWCFG 和 SW_EN 标志在最后两步中设置。 所有这些寄存器值从 TCAN1145读回并保存到"TCAN1145_Wakeake_CFG"中、如下所示。 但是、无论将什么 CAN 信号(0x102、500kHz)发送到 TCAN1145、它都始终保持睡眠模式、而不是进入待机模式。 原因可能是什么?

谢谢、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您将此内容引入 E2E。 我知道您已经共享了大量信息、但您能否共享配置局部联网、进入睡眠模式、然后尝试唤醒的确切过程? 在尝试唤醒部分、请包含发送用于唤醒器件的帧。 需要注意的是、需要发送多达4个"同步"帧(1Mbps 时)、以便 WUF 接收器正确解读发送的 WUF。 这似乎不是这里的问题、但我想指出这一点。

    此外、如果 您还没有选择唤醒配置指南、我建议您阅读该指南。 它将通过选择性唤醒来完成配置和唤醒 TCAN1145/TCAN1146所需的步骤。

    最后、您能否在 WUF 尝试之前和之后检查中断? 我想看看其中有没有一个被断言 、并能给我们更多线索。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     在我的配置中进行局部联网的过程是:

    设置寄存器0x44、0x32、0x33、0x37、0x38、 依次读取寄存器0x51、0x52、0x53和寄存器0x10。

    在最后一步中、寄存器0x10设置为0x81以进入睡眠模式。 回读值如下面的屏幕截图所示。

    WUF 是 ID 为0x102的500kHz 11位 CAN。

    谢谢、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    问题消失了、看起来是因为我使用的 CAN 接线盒硬件、有时它不能正确发送 WUF。 感谢您的快速支持。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    听得不错、感谢您在解决问题之前愿意与我合作。 我现在将关闭此主题、但如果有任何其他问题、请随时在新主题中提问。

    此致、

    Eric Hackett