This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:SDI 信号的8x8交叉点开关

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP408, LMH0387, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030527/sn65lvcp408-8x8-crosspoint-switch-for-sdi-signal

器件型号:SN65LVCP408
主题中讨论的其他器件: LMH0387LMH0397

大家好、

我的客户正在评估 SDI 信号的8x8交叉点解决方案。 他们将使用 SN65LVCP408和 LMH0387设计电路板、如下图所示。 此电路板的输入和输出是一米长的同轴电缆。 您是否认为该系统是否可以按需要工作? 有任何风险? 如果有更好的解决方案、您也可以向我展示。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您所展示的方框图应该起作用。  

    为了进一步提高信号质量/实现更长的电缆长度、您可以将右侧的 LMH0387替换为 LMH0397 -该部件具有集成重定时器并提供更干净的输出信号。

    此致、、Nasser