This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001:我对配置寄存器有一些问题。

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030290/xio2001-xio2001-i-have-some-questions-about-the-configuration-register

器件型号:XIO2001

您好!

我对配置寄存器有一些问题。

1) 1)如何设置数据表8.4.55链路状态寄存器第12位的时钟配置值? 此外、初始值是0还是1?

2) Amateur 问题、谁决定 I/O 基址寄存器的第4位至第7位以及可预取存储器基址寄存器的第4位至第15位的值? 操作系统或 BIOS 会自动决定还是人工决定?

3) 3)可预取存储器基址和可预取存储器限制设置为64位。 这是否有任何缺点? 例如、它不能与32位操作系统配合使用

4) 4)内容与问题3类似、但 I/O 基址寄存器和 I/O 限制寄存器为32位。 这是否有任何缺点?

我对所有业余的问题都很抱歉、但如果您能回答、我将不胜感激。

M.Ueda。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见 REFCLK125_SEL 引脚。

    2.这由 BIOS 或操作系统的 PnP 代码选择。 我不知道任何允许您使用手动输入值的软件。

    32位操作系统不会设置高位。

    4. PCI I/O 访问永远不会有64位地址。 (在英特尔架构中,所有 I/O 访问实际上都有16位地址。)