This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:超出建议工作电压时的电气特性

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028835/sn65hvd3082e-electrical-characteristics-when-out-of-recommended-operating-voltage

器件型号:SN65HVD3082E

尊敬的专家:

我的客户有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们知道、如果在建议的工作电压之外使用、则不能保证运行。

在这种情况下、当超出 建议的工作电压时、哪些电气特性不能保证。

您能否指出 超出保证范围的具体规格。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    很难说哪些参数会违反数据表中的规格、因为 TI 不会在建议的工作范围之外描述器件的特性。 一般来说、VOD 和一些时序参数(传播延迟、上升/下降时间)可能会受到影响的主要原因是这些规格对电源电压本身很敏感、并且是根据工作电压指定的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    我理解这种情况。

    我将向客户报告、不可能在规格之外进行评论。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一