This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS33A:上拉/下拉电阻器

Guru**** 2996270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030246/am26ls33a-pullup-pulldown-resistors

器件型号:AM26LS33A

我的主要问题是、在输入线路开路且 RT 为120欧姆的情况下、驱动器的输出为1 (高电平)。  如果我可以与人实际交谈而不是使用电子邮件或聊天、这应该是一个快速的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    感谢您将此内容引入 E2E。

    那么、您说的 Y 输出是1、即使 A 和 B 是浮动但端接的呢? 如果它们是悬空的、这意味着 A - B 应该介于-0.2V 和0.2V 之间、所以 Y 输出是不确定的。 我看到该螺纹的标题是上拉/下拉电阻器、您是否在询问这些电阻器是否应该在那里? 或者、它们应该具有什么价值?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TI 自己的数据表、开路线路输出高电平。  这是错误的吗?  我又如何与人类交谈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    最终、它取决于 A 和 B 之间的差分电压。如果它们使用120欧姆电阻器端接、则这意味着、除非驱动这些线路、否则电阻器上不应有压降、A 和 B 将处于相同的电压。 开路意味着不存在终端电阻器。

    为了与人交谈、您最好联系您附近的 TI 销售办事处、并在那里与现场工程师交谈。 然后、该人员可以让您直接与像我这样在 TI 总部的业务部门工作的人联系。

    此致、

    Eric Hackett