This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:具有示例组件值的 PoDL (2向)本质安全应用手册

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030203/dp83td510e-podl-2-wise-intrinsically-safe-application-note-with-example-component-values

器件型号:DP83TD510E

你(们)好

我们正在为危险区域设计 PoDL SPE (2选)是以太网交换机(PSE)、这将有助于获得有关使用建议的组件值实施 PoDL 的应用手册。 例如、所示的500uH 电感器与重复的0.8V 二极管对钳位、这些电感器的可接受/预期 DCR 电阻是多少以及尺寸/封装? 我们有通用设计概念、但希望确保我们与电感器中的压降等预期相匹配

此外、对于 SPE (两个)供电设备 PD (我们需要构建一个来测试 PSE 开关)、SPE 线路极性桥式整流器是否是肖特基低压降类型? 或者200m 规格是否允许使用0.8V 压降二极管? 10BASE-T1L 信号是否通过二极管电桥正常或需要信号旁路电容器? PD 应用2向电路是否存在并举例说明、是否有用?  

请提供任何帮助。

谢谢

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我已在 E2E 论坛上向您发送了朋友申请。 请在您方便时尽早接受、我们将以私人邮件的方式继续。 我现在要关闭这个线程。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。