This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:SPI 至 CAN

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029228/tcan4550-spi-to-can

器件型号:TCAN4550

您好!

如何验证 内部环回测试模式?

是否有任何验证程序? 如果有、请提供相同的建议。

最好的拉加兹

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    内部回送测试模式可用于测试器件的 CAN 控制器设置、而无需使用与 CAN 总线的外部电气连接。 这种简化的设置允许验证配置设置、而不会增加外部物理系统的复杂性。 由于此测试模式用于测试所需的控制器配置、因此没有指定的测试程序来验证此测试模式。  

    请告诉我、这是否清楚、如果您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器设置根据数据表完成。 是否可以回送模式发送和接收某些数据?

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马努

    是的、此模式的目的是测试控制器配置。 因此、您可以像通常那样配置控制器、然后"传输" CAN 帧、从而测试 SPI 配置和消息传递功能。 如果您配置的存储元素"接收到"CAN 帧、并且中断被置为有效、那么您就会知道您已正确配置了它。

    此致、

    Eric Hackett