This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:有关 CC 引脚的一些问题

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027531/tps25810-some-questions-about-cc-pin

器件型号:TPS25810

尊敬的团队:

我们的客户还存在以下问题:

TPS25810的 CC 引脚需要多长时间才能检测 nPOL 和 nUFP 的输出变化?

另一个问题是去毛刺脉冲的定义、如下所示?

非常感谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    [引用 userid="443414" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027531/tps25810-some-questions-about-cc-pin "] TPS25810的 CC 引脚需要多长时间才能检测 nPOL 和 nUFP 的输出变化?[/quot]

    您在上面的屏幕截图中显示的值回答了这个问题。 为了将抗尖峰脉冲时间置为有效、该值所说的是、一旦出现事件、UFP、POL、音频、调试将需要大约150ms 的时间才能被置为有效。 反之亦然。  

    希望这有助于回答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的大力支持!

    我是否可以询问为什么 CC 引脚未激活、但 IC 已经知道插入了以下内容?

    它是否与 IC 的 DRP 工作原理相关?

    非常感谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    GPIO 93和 GPIO 94连接到什么?