This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0307:3G-SDI 分离器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0307, LMH1219, LMH1228, LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030131/lmh0307-3g-sdi-splitter

器件型号:LMH0307
主题中讨论的其他器件: LMH1219LMH1228LMH1208

大家好、

我们希望在下面的客户咨询方面获得您的帮助、

我计划制作一个 SDI 分离器1x2。 我选择 LMH1219作为自适应均衡器、选择 LMH0307作为电缆驱动器。 但它们不使用相同的电平电压。 那么、您可以为我推荐用于电缆驱动器的另一个 IC 或其他解决方案吗?

他能否将 LMH1208或 LMH1228用于此应用?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    1)。 您能否澄清一下、SFP TX 和 RX 是同时进行的、还是 SDI SFP、它可以是 TX 还是 RX? 请注意、LMH1219没有同时执行 TX 和 RX 的功能。

    2)。 不使用时、右侧未使用的 BNC 是否会端接?

    请告诉我们、然后我们可以提出进一步的建议。

    此致、、Nasser