This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:具有自动2级温度范围-40至+105°C 部件的 USB 集线器

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030012/tusb4041i-q1-usb-hub-with-auto-grade-2-temperature-range--40-to-105-c-part

器件型号:TUSB4041I-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们正在寻找 温度范围 为-40至+105°C 的汽车级 USB 集线器部件

您能不能提出同样的建议。

此致、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我们没有支持该温度范围的自动坡度集线器。

    此致、

    JMMN