This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:接收重定时器可以检测到但不会锁定信号、

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029666/ds125df111-receive-retimer-can-detect-but-not-lock-the-signal

器件型号:DS125DF111

大家好、基于 DS1125DF111收发器数据传输模块、如果使用电缆直接连接、接收端可以检测和锁定信号、 但是、在无线传输中、接收端只能通过信号完整性分析检测信号、而不能锁定信号、问题在哪里?目前接口是1.25G 、我选择了模式0、寄存器0x3A= 0xFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否为观察到 CDR 锁定问题的情况提供重定时器通道寄存器转储?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我的寄存器配置表

           TX 注册设置      RX 注册设置
    地址 数据 掩码 地址 数据 掩码
    0xFF 0x05 0x0F 0xFF 0x04 0x0F
    0x00 0x04 0x04 0x00 0x04 0x04
    0x0A 0x0C 0x0C 0x0A 0x0C 0x0C
    0x60 0x00 0xFF 0x60 0x00 0xFF
    0x61 0xB2 0xFF 0x61 0xB2 0xFF
    0x62 0x80 0xFF 0x62 0x80 0xFF
    0x63 0xBE 0xFF 0x63 0xBE 0xFF
    0x64 0xCF 0xFF 0x64 0xCF 0xFF
    0x31 0x00 0x60 0x31 0x00 0x60
    0x2D 0x08 0x08 0x2D 0x08 0x08
    0x03 0x00 0xFF 0x03 0x10 0xFF
    0x3A 0x00 0xFF 0x3A 0xFF 0xFF
    0x1E 0x08 0x08 0x1E 0x08 0x08
    0x2D 0x00 0x07 0x2D 0x00 0x07
    0x56 0x0F 0x0F 0x56 0x0F 0x0F
    0x0C 0x00 0x08 0x0A 0x00 0x0C
    0x0A 0x00 0x0C

    谢谢、

    曹凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。 当观察到 CDR 锁定问题时、重定时器通道寄存器0x02上观察到什么值?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 罗德里戈,寄存器0x02的位[3]= 1 。

    谢谢、

    曹凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要完整的寄存器值来进行调试;请参阅下面的寄存器说明。 但0x02[3]=1意味着 CDR 被锁定了吗? 如果是、那么问题是什么?

    通道寄存器0x02说明-> CDR 状态[7:0]

    位[7]=达到 PPM 计数
    •1:数据速率处于指定的 PPM 容差范围内(通常约为±1000ppm、除非寄存器0x64中另有说明)。
    •0:错误:超出 ppm 容差。

    位[6]=自动调整完成
    •1:CTLE 自动自适应已完成。
    •0:正在进行 CTLE 自动自适应。

    位[5]=失败锁定检查
    •1:信号质量和振幅水平不足以锁定。
    •0:信号质量和振幅水平足以实现 CDR 锁定。

    位[4]=锁定
    •置位表示 CDR 锁定到传入信号。

    位[3]= CDR 锁定
    •置位表示 CDR 锁定到传入信号(与位4的状态相同)。

    位[2]=达到单个位限制
    •1:满足获取 CDR 锁定的位转换次数。
    •0:CDR 锁定时间窗口内的位转换不足、无法声明锁定。

    位[1]=比较器 LPF 高电平
    •1:基于环路滤波器比较器电压、数据速率超过 VCO 上限。
    •0 =数据速率在 VCO 上限以内。

    位[0]=比较器 LPF 低电平
    •1:根据环路滤波器比较器电压、数据速率低于 VCO 下限。
    •0 =数据速率在 VCO 下限内。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rodrigo,

     情况就是这样。 上述寄存器配置可以在使用电缆连接时锁定信号、但当我使用无线传输时、我只能检测信号、但无法锁定信号。 我想知道问题在哪里。

    谢谢、

    曹凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 CDR 状态寄存器提供值、即 CDR 锁定时无线传输案例的通道寄存器0x02?