This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:CAN TUSB8043A 支持 USB3.2第2x1代主机接口

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030053/tusb8043a-can-tusb8043a-support-usb3-2-gen2x1-host-interface

器件型号:TUSB8043A

大家好、

我的客户正在寻找用于 USB3.1 Gen1 (5Gbps)器件的 USB 集线器、但主机将连接到 USB3.1 Gen2 (10Gbps)。

方框图如下所示、客户询问是否可以从 USB3.1 Gen2主机控制器识别 TUSB8043A?  谢谢。  

谢谢、此致

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    TUSB8043A 可连接到 USB 3.1第2代主机。 USB 链路仅在 USB3.1第1代(5Gbps)下运行。