This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:通过 SerDes 芯片扩展传输长度

Guru**** 2930580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028941/sn65lv1224b-extending-transmission-length-by-serdes-chip

器件型号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件: SN65LV1023A

我想通过130米屏蔽双绞线传输10位10MHz LVTTL 数据、并创建了原理图作为附件、原理图是否适用于此应用? 原理图上的 J1和 J3是 RJ45插孔、我将在 J1和 J3之间添加 CAT5e STP 电缆以进行测试。


e2e.ti.com/.../3223.LVDS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. LV1224B 输入是交流耦合的,但您仍需要设置其共模电压。 请参阅有关交流和直流耦合 LVDS 的应用手册 、https://www.ti.com/lit/an/slaa840/slaa840.pdf

    2. RCLK 未连接、 RCLK 用于选通 ROUTx。 请参阅数据表中的图14

    3.是否要为锁定信号提供测试点?

    谢谢

    David

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、David。

    您建议使用哪种与文档的联系? 图3和图4?

    从本文档中、从接收器的输入端移除耦合电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用手册中的图3、4或5都可以将接收器输入共模电压设置为1.2V。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您知道 SN65LV1023A/SN65LV1224B 的替代产品吗? 它看起来 L/T 很长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我没有 SN65LV1023A/SN65LV1224B 的替代产品 、请与 TI 的 L/T 销售人员合作

    但通过 查看 SN65LV1023A/SN65LV1224B TI.com 网站、我们仍有一些器件在库存中。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为 PCLK 选择合适的频率?

    无论 PCLK 馈送的频率是多少、串行器的传输速率是否为固定值?

    如果可能、我希望通过降低传输速率来延长传输电缆长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指 TCLK 吗?  

    对于 TCLK、串行器发送串行数据并从串行数据输出(DO±)附加时钟位(10+2位)、频率为 TCLK 频率的12倍。 例如、如果 TCLK 为66MHz、则串行速率为66×12 = 792 Mbps。 由于只有10位是输入数据、因此有用数据速率是 TCLK 频率的10倍。 例如、如果 TCLK = 66MHz、有效数据速率为66×10 = 660Mbps。 提供 TCLK 的数据源必须在10MHz 至66MHz 的范围内。

    谢谢

    David