This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:sn65dsi83:单路到单路

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029192/sn65dsi83-sn65dsi83-single-to-single

器件型号:SN65DSI83

大家好、

使用 SN65DSI83可实现单通道 DSI 转单通道 LVDS。MIPI 信号正常、但进入芯片。后无法测量 LVDS 信号

可以帮帮我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供原理图和 DSI83寄存器转储?

    测试模式在这种特定情况下是否起作用?  

    有关进一步调试、请参阅此 e2e 常见问题解答 、https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     原理图和 DSI83寄存器转储如下 所示:

    当前测试模式不工作。

    请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 DSI 调谐器生成 DSI83寄存器编程值? 将转储值与面板数据表进行比较、看起来转储值与面板数据表中的值不匹配。  

    请参阅有关使用 DSI 调谐器对寄存器值进行编程 的链接、www.youtube.com/watch

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用  DSI 调谐器对寄存器值。进行编程

    请帮助您检查是否存在任何问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您的 DSI 编程问题。 我不理解的一件事是、Htotal 不等于面板数据表中的 HSYNC_PULSE_width + HFRONT_STACH+HBACK_STACH+HACTIVE。

    您能否启用测试模式并按照第7.4.2节中的初始化过程查看是否可以获得测试模式?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据上面计算的值、屏幕可以亮起、但显示不正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经解决了我的问题。

    此致、